结果:找到"电路设计 晶体 晶体参数",相关内容1000条
  • 石英晶振电路设计的好坏与这5点有关
  • 石英晶振,在板子上看上去一个不起眼的小器件,但是在数字电路里,就像是整个电路的心脏。由于石英晶振在数字电路中的重要性,在使用和设计的时候我们需要小心处理,以下几点设计注意事项希望可以帮助到大家。1.晶振内部存在石英晶体,所以在受到外部撞击或者跌落的时候容易造成石英晶体断裂破损造成晶振失效。在设计的时候就要考虑晶振的可靠安装以及位置尽量不要靠近板边,设备外壳等等2.设计的时候尽量缩短晶振部分的走线,石英晶振走线和其他信号线之间保留尽量远的距离,并且推荐将晶振的外壳接地,这些措施都能更好的避免干扰。3.谨慎选择C1、C2的容值。尽量按照晶振厂家提供的推荐值设计。在满足起震要求的前提下,C1、C2...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 石英 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2022-12-07 15:23:00
  • 为什么晶体需要负载电容?晶振问答FAQ
  • 晶体必须连接在某个放大器的反馈回路中,以这样或那样的方式。因此,晶体将受到寄生电路和电路板电容的影响,也称为“负载”。一个人无法避免这种“负荷”。1、晶体在电路中起什么作用?水晶除了调谐到的频率外,其他频率都被切断了,它只允许电路有足够的整体环路增益以晶振频率振荡。低于谐振频率的晶体大部分是电容性的。在谐振频率以上,它们大多是电感性的。2、晶体和振荡器有什么区别?晶体和振荡器是时钟处理器的两个组件,振荡器配置有缓冲器,这意味着它能够完成高输出驱动任务。晶体只是振荡器的一部分。3、为什么我们在微控制器中使用电容?如果输入电压下降,则去耦电容将能够向IC提供足够的功率来保持电压稳定.如果电压升高...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2022-11-24 11:12:00
  • 晶体和有源晶体振荡器到底有什么不同
  • 晶振从材料上可以分为石英晶振和陶瓷晶振,但是从属性上晶振又可以分为无源晶体谐振器:晶体(Crystal)和有源晶体振荡器:振荡器(oscillator)。石英晶振和陶瓷晶振从外观上区分是很有帮助的,毕竟有两种完全不同的材料。但是无源晶振和有源晶振有时候会让人傻傻分不清。一、无源晶体无源晶体有一个带五个管脚的非极性元件,振荡信号可以通过时钟电路产生,它本身不能振荡。1.无源晶体应用电路一般建议使用精度高的石英晶体,尽量不要使用精度低的陶瓷晶体。2.无源晶体优缺点无源晶体价格低廉,但它的信号质量较差,通常需要精确匹配外围电路(用于信号匹配的电容、电感、电阻等),当更换不同频率的晶体时,外围配置电...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 有源振荡器 振荡器 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2022-10-21 18:44:00
  • 尺寸重要吗?晶振小型化的电路设计要点
  • 你知道吗?小型化已经是电子行业的一个持续趋势。那么,石英晶体尺寸减小会在电路设计过程中引起不同的问题。为了帮助解决这些问题,本文重点介绍对缩小石英晶体尺寸时对电路设计有什么要注意的。一、频率晶体的尺寸越小,谐振频率就越高。对于石英来说,石英毛坯的厚度与谐振频率成反比关系。这意味着当晶片变薄时,频率会增加。相反,这意味着需要更厚的空白来获得更低的频率。因此物理上石英晶体(指无源谐振器)在2.0x1.6mm封装中提供不能低于16MHz的频率或在1.6x1.2mm封装中不能提供低于24MHz的频率。在电路设计中,从较大尺寸的石英晶体更换到较小尺寸的石英晶体时需要考虑到这一点。二、等效串联电阻较小晶...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 振尺寸 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2022-05-18 14:28:00
  • 工程师电路设计还须考虑的3大晶体参数
  • 在以往的文章中,小扬曾给大家介绍电子产品的应用中设计石英晶体时要考虑的主要参数。这一次,本文将专注于晶体其他参数,以扩展对石英晶体的理解并支持设计电子解决方案。1、ESR等效串联电阻(ESR)是对串联谐振时晶体电阻的测量,以欧姆为单位。石英晶体可以表示为由并联电容(C0)与由运动电容(C1)、运动电感(L1)和运动电阻(R1)组成的串联臂并联组成的等效电路。如图1所示。R1的值代表石英晶体的内部“损耗”。石英晶体的等效电路图2、老化老化是晶体频率随时间的变化。当将晶体用于产品应用时,需要考虑这种影响。石英晶体老化的主要原因有两个;质量转移,由于用于安装晶体和密封设备的材料释放气体;另一个是由...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2022-04-29 16:58:00
  • 晶振6个冷门参数,你知道吗?
  • 平常我们谈到晶振,基本参数几乎都是这些,如标称频率、总频差、频率稳定性、工作电压、封装尺寸等,那么对于晶振比较冷门的参数,你是否了解呢?1、短期稳定性观察时间为1ms、10ms、100ms、1秒、10秒。晶振的输出频率受内部电路(晶振的Q值、元件的噪声、电路的稳定性、工作状态等)的影响,产生宽谱的不稳定性。在测量一系列频率值后,使用艾伦方程计算。相位噪声也可以反映短路稳定条件(使用特殊仪器测量)。2、压控频率响应范围定义:晶振长时间稳定后,长时间后会关机。停止一段时间t1(如24小时),开机一段时间t2(如4小时),测量频率f1,然后停止同样的时间t1,则电源为开启相同的时间t2,并测量频率...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2022-01-13 18:53:00
  • 智能手环与32.768Khz晶振
  • 贴片晶振通常应用于智能电子设备场合,他是一款小型的石英晶振元件,具有薄型、高精度等特点。晶振在智能手表手环中的作用是通过传感器给智能手环接提供信号频率,是很重要的核心部位,其中32.768Khz频率贴片晶振在其中扮演着非常重要的角色。随着晶振技术的成熟,可穿戴养老技术设备的研发机构如雨后春笋般越来越多。研发机构由最初的几家国际互联网迅速蔓延至国内的中小企业,这种发展势头刺激了钟表行业,让传统的传统钟表行业开始思考,纷纷转型升级加入到智能手表研发生产行列。讲到这里大家有没有感到好奇,贴片晶振为智能手环带来了哪些功能?晶振技术的成熟为什么会带来这么大的变化?以智能手表、手环为代表的可穿戴智能型养...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 谐振器 无源 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2021-06-10 16:48:00
  • 干货!4种方法提高石英晶体振荡器相位噪声性能
  • 石英振荡器确实提供了我们所有人每天都依赖的电子设备的心跳。石英的有用之处在于,如果施加电压,石英将开始振动。不利的一面是,如果施加振动,石英会产生电压。该电压显示为相位噪声,并且是真正的阻力。相位噪声或频率变化的大小与施加的力或加速度成正比。力越大,频率不稳定性越大,噪声越大。由于晶体的加速度敏感性而引起的频率不稳定性会影响振荡器性能的许多方面,例如:●短期稳定性●相位噪声性能●相位抖动这种振动引起的相位噪声会影响数字通信系统和RF系统的性能。该错误将表现为误码率的增加。所有石英晶体都表现出一定程度的固有振动敏感性。所以问题仍然存在。该怎么办?要使加速度敏感性对客户系统的影响最小化,有许多可...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 石英 振荡器 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2021-02-23 15:45:00
  • 泛音石英晶体,它是如何工作?
  • 快速流畅的数据传输在当今世界至关重要,为了实现这一点,许多系统应用中都依赖于三位数兆赫(MHz)范围内的晶振频率。  用基调的AT晶体无法产生这样的高频。尽管基频为40到50MHz的石英晶体是可行的,但其生产涉及大量的工作和相应的成本。因此,“泛音晶体”通常用于20MHz以上的频率。什么是泛音与基频?  每个石英晶体都有其基本频率。除了这种“基本音调”外,每个石英晶体都有几个泛音。当向石英晶体施加电压时,石英晶体会以其基音振荡。在此过程中也会触发其泛音,但其信号明显弱于基频。实际上,大多数情况下,泛音信号只产生正常的相位噪声。  通过巧妙地构造振荡器电路,可以驱动石英晶体的泛音而不是基频。因...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 谐振器 无源振 泛音 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2020-11-25 11:52:00
  • 【上下两册】晶体管电路设计
  • 晶体管电路设计(pdf电子书下载):是“实用电子电路设计丛书”之一,共分上下二册。本书作为上册主要内容有晶体管工作原理,放大电路的性能、设计与应用,射极跟随器的性能与应用电路,小型功率放大电路的设计与应用,功率放大器的设计与制作,共基极电路的性能、设计与应用,视频选择器的设计与制作,共射—共基电路的设计,负反馈放大电路的设计,直流稳定电源的设计与制作,差动放大电路的设计,运算放大电路的设计与制作。下册则共分15章,主要介绍FET、功率MOS、开关电源电路等。资料仅供学习交流使用,请勿用于商业用途。《晶体管电路设计(上)》.pdf《晶体管电路设计(下)》.pdf
  • 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 发帖人:立创编辑 发帖时间:2019-08-26 15:55:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: